我们今天能为您提供什么帮助?

LR9F相不平衡保护的标准是什么?

问题描述:
LR9F相不平衡保护的标准的内容?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

LR9F**相不平衡保护值在三相电流不平衡接近40%时脱扣
例如:对于LR9F7375
-电流设置值  = 200 A; L1=200 A, L2=120 A, L3=200 A => LR9F 脱扣。
-电流设置值 = 120 A; L1=120 A, L2=72 A, L3=120 A => LR9F 脱扣。