我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2系列延长手柄新系列GV2APN04和GV2AP04的IP等级相同吗?
问题描述:
GV2系列延长手柄新系列GV2APN04和GV2AP04的IP等级的异同。

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

不相同,GV2APN04的IP等级是IP65,GV2AP04的IP等级的IP42。