问题描述:
GV2ME加GV1L3用于690V的要求。所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
不能,GV1L3不能使用在690V下GV2ME自身可以用于690V分断能力小于3KA,如果要求690V时分断能力在3KA~4KA可使用GV2P,如果要求690V时分断能力大于4KA可使用GV2P + LA9LB920。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不能,GV1L3不能使用在690V下GV2ME自身可以用于690V分断能力小于3KA,如果要求690V时分断能力在3KA~4KA可使用GV2P,如果要求690V时分断能力大于4KA可使用GV2P + LA9LB920。
是否有帮助?