问题描述:
Tesys D电动机起动设备样本中,GV2电机断路器用独立安装限流器LA9-LB920的分断能力,在参数表中查询的方法。所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
第4/7页脚标注(3)说明在690V下,不能使用GV1-L3,只能应用LA9-LB920。
LA9-LB920在690V以下的分断能力参数和GV1-L3相同。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
第4/7页脚标注(3)说明在690V下,不能使用GV1-L3,只能应用LA9-LB920。
LA9-LB920在690V以下的分断能力参数和GV1-L3相同。
是否有帮助?