我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
断路器GV2RT的分断能力是多少?
问题描述:
断路器GV2RT的分断能力?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

断路器GV2RT的分断能力在本体标签上有,它的分断能力和断路器GV2ME的相同。例如,GV2RT14的Icu和GV2ME14的相同,415VAC以下Icu>100KA,440VAC时Icu是15KA,500VAC时Icu是10KA,690VAC时Icu是3KA。