我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2ME系列的IP55的外壳GV2MC02和GV2MC03有什么区别?
问题描述:
GV2ME系列的IP55的外壳GV2MC02和GV2MC03的区别。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

他们使用的温度范围不同,GV2MC02的温度是在+5到+40摄氏度
GV2MC03使用的温度是-20摄氏度到40摄氏度。