我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Icw、Icu、Ics的含义及区别是什么?

问题描述:
Icw、Icu、Ics的含义及区别是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS; Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,它对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标。

额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。

额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力。