我们今天能为您提供什么帮助?

组合模块GV2AF4,母排GV2G245可否用于断路器GV2ME..3和接触器LC1D093..-383..?

问题描述:
组合模块GV2AF4,母排GV2G245用于断路器GV2ME..3和接触器LC1D093..-383..的要求。

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

不可以。GV2AF4和GV2G245只能用于螺钉接线产品,弹簧端子接线产品需使用LAD34和LAD32*.