我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2AF3如何和LC1D接触器连接?
问题描述:
GV2AF3和LC1D接触器连接的方法。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2AF3是连接GV2断路器和三极Tesys接触器LC1D09-38之间的连接件,当接触器是交流线圈时,可以直接安装;当接触器为直流线圈时,需要将GV2AF3底部的白色部分向外拔出,才可以连接GV2和直流线圈接触器。

image105.jpg