我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2AP02的功能替代的产品GV2APN02,安装时需要注意什么?
问题描述:
GV2AP02的功能替代的产品GV2APN02,安装时需要注意事项。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2AP02已停产,建议功能替代的产品为GV2APN02;替换后的手柄尺寸及开孔尺寸都有变化;当柜体深度D>250mm时,建议功能替代的产品为GV2APN02+GVAPK11。