我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2ME系列产品在START按钮下的挂锁的锁杆直径是多少?
问题描述:
GV2ME系列产品在START按钮下的挂锁的锁杆直径。

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2ME系列产品在START按钮下的挂锁的锁杆直径如下图:

image108.jpg