我们今天能为您提供什么帮助?

GV3P与GV3ME的区别是什么?

问题描述:
GV3P与GV3ME的区别。

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P为EverLink® BTR screw connectors接线,GV3ME为screw clamp terminals螺钉夹紧端子连接;GV3P有门锁联锁机构(见英文样本),GV3ME没有门锁联锁机构;GV3P为旋钮操作方式,GV3ME为两个按钮操作。两个系列的附件也不同。