我们今天能为您提供什么帮助?

GV3P40以上断路器加装外壳有什么需要注意的地方?

问题描述:
GV3P40以上断路器加装外壳的注意事项。

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

GV3P40 封装中的工作电流限定为30A,GV3P50 和 GV3P65可以加装外壳但是由于散热的原因,也要限制在30A,因此大于GV3P40的断路器变的不经济,所以目前不要使用GV3P50 和 GV3P65加装外壳这种配合。