问题描述:
LR97D和LT47系列产品用于通过变频器控制的电机电路。所属产品线:
LR97D电子过流继电器; LT47 电子过流继电器解决方法:
LR97D和LT47系列产品不能用于通过变频器控制的电机电路。
变频器控制的电压和频率是会改变的,而LR97D和LT47系列产品对于工作电流是有频率限制的,要求电流频率为50~60Hz,所以不能应用于变频器控制的电机电路中。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
LR97D和LT47系列产品不能用于通过变频器控制的电机电路。
变频器控制的电压和频率是会改变的,而LR97D和LT47系列产品对于工作电流是有频率限制的,要求电流频率为50~60Hz,所以不能应用于变频器控制的电机电路中。
是否有帮助?