电子过流继电器LR97D如何使用?
问题描述:
电子过流继电器LR97D使用方法。所属产品线:
LR97D电子过流继电器解决方法:
a. 触点状态:
当线圈A1、A2不通电或者热继电器故障动作时,其常开点闭合、常闭点断开;当线圈A1、A2通电时,无论主回路是否带电,其常闭点闭合、常开点处于开状态,即样本中描述的触点状态;
b. 复位方式:
手动模式、电气模式、自动模式(固定120s)。手动/自动的复位方式可以通过指拨开关进行选择
c. 保护方式:
通过指拨开关进行选择单相/三相电动机保护方式
如果是单相电机,电机接任意两相都可以,建议使用1、3相
d. 预接线模块LAD7C1/LAD7C2:
当继电器与接触器直接插接时,将LR97D的N/C辅助触点直接与接触器相连;但不能再通过电气方式传送脱扣状态信息,这是由于输出触点的95号端子是一个公共端,LAD7C1/LAD7C2接线后无法再引出指示信号
e. 预接线模块LAD7C1/LAD7C2只能用于LR97D,不用于LT47
是否有帮助?