FA149528
FA149528
我们今天能为您提供什么帮助?
使用XBTGT的屏可以最多和多少个Modbus设备通讯?
问题描述:
使用XBTGT的屏可以最多和多少个Modbus设备通讯?
所属产品线:
Magelis XBT GT
解决方法:
理论上支持48个modbus设备。(在软件中直接能创建48个Modbus设备)
首次发布日期:
2012/7/24
修订日期:
2019/8/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Magelis XBT GT
探索更多
范围:
Magelis XBT GT