我们今天能为您提供什么帮助?

XBTN401与西门子S7-200 PLC走Modbus通讯的电缆怎样制作,XBTN401做主和做从时通讯线的制作是否一致?

问题描述:
NRQ N401与西门子S7-200 PLC走Modbus通讯的电缆怎样制作,N401做主和做从时通讯线的制作是否一致?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

通讯电缆可以自己制作,但是做主和做从的接线方法不同

¨N401与S7-200的Modbus通讯(屏做主)

¨N401与S7-200的Modbus通讯(屏做从)

1.JPG

0.JPG