我们今天能为您提供什么帮助?

使用XBTZ945电缆连接XBTN400进行编程有何注意事项?

问题描述:
使用XBTZ945电缆连接XBTN400进行编程有何注意事项?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

XBTZ945一端为RJ45连接文本屏幕,另一端由两个端口组成,一个为SUB-D  9针头,用于数据通讯,另一个为PS2接头(或USB),用于提供文本屏电源。工作时两个端口都必须连接,才可保持设备正常工作。