我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTN410下载电缆的制作和程序的下载?
问题描述:
NRQ N410下载电缆的制作和程序的下载?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

使用XBTZ915下载电缆下载;

1,安装driver manager和untelway驱动

2,在unitelway中选择com口,如果你电脑是com1口就选择com1,在line parameter中设置波特率和奇偶校验;我的电脑--硬件中选择com1属性的波特率和奇偶校验,这两个地方的波特率和奇偶校验需要一致

3,在driver manager中有一个xway测试,点击connect,然后在点击start,右上角的数值在不断增加,那就说明电缆通信正常了,可以下载程序了