我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTNU400与其它的XBTN系列文本屏有何区别?
问题描述:
XBTNU400与其它的XBTN系列文本屏有何区别?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

XBTNU400是专为Tesys U和VSD设计的N系列文本屏,其中预装了特定的应用程序,一台XBTNU400最多能连接8台Tesys U。