我们今天能为您提供什么帮助?

文本屏为何读取PLC数据正常,却不能写入,显示错误:#201 对话表授权错误?

问题描述:
文本屏为何读取PLC数据正常,却不能写入,显示错误:#201 对话表授权错误?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

用户启用了“对话表”,并选择了“Table write authorization”,这种情况下,需要在PLC中给指定地址写入授权码,文本屏才可对PLC进行写操作。见下图:

Vijeo Designer Lite:

1.JPG

XBT L1000:

2.JPG

用户PLC如不需要写保护,也可将此功能去除。