我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过XBTRT500设定TWIDO的定时器预设值?
问题描述:
如何通过XBTRT500设定TWIDO的定时器预设值?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

在屏幕一侧在画面中设置一个地址为%MWi的字格式显示单元,同时在PLC一侧程序中将该地址%MWi赋值到%TMi.P中,此时如果该定时器的时基选为1秒,那么此时%MWi值的单位就是秒,如%MW200的值为10,那么该定时器的预设值就是10秒。