我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否可以使用PLC控制XBTR411文本屏的报警列表打印?
问题描述:
是否可以使用PLC控制XBTR411文本屏的报警列表打印?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

可以。首先启动对话表,并在对话表中添加打印命令字,如下图所示:

0.JPG

如果 PLC 要打印输出报警历史记录,它将在此字中写入"0200 十六进制"。

如果 PLC 要打印输出由终端查看的当前报警的列表,它将在此字中写入"0600 十六进制"。

终端向字打印命令中写入"FFFF 十六进制",以指示打印命令已生效。如果终端没有将此字设置为"FFFF 十六进制",则表示终端忙并将在当前打印完成时执行此命令。