XBTN401连接AB plc,页面上出现203对话表错误,什么原因?
问题描述:
NRQ N401连接AB plc,页面上出现203对话表错误,什么原因?所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT解决方法:
这个错误一般是指,在文本屏通信对话表中使用的地址,在plc中并没有用到过。所以客户可以在plc程序中使用一下对话表的变量地址,在进行测试。
#203表示文本屏的dialog table没有初始化,对应dialog table中的%mw地址中没有任何输入值,下图可以进入dialog table(对话表)


见上图,即%MW100~%MW106需要用Write_Var 在Unity中进行赋值,赋值以后#203就不会再出现
是否有帮助?