我们今天能为您提供什么帮助?

XBTRT500连接PLC以后,内部时钟显示2007/01/01 00:00:00,修改到现在的日期和时间以后,插拔通讯线,发现日期和时间又回到2007/01/01 00:00:00,为什么?

问题描述:
XBTRT500连接PLC以后,内部时钟显示2007/01/01 00:00:00,修改到现在的日期和时间以后,插拔通讯线,发现日期和时间又回到2007/01/01 00:00:00,为什么?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

XBTRT500内部没有电池,所以时间和日期不能存贮和更新。如果PLC断电或者插拔了通讯线,时间和日期就需要重新设置。

不过,也可以使用Set terminal clock 功能,将PLC时钟显示在RT500画面上。