我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMISTU655在Vijeo Designer配置的时候编译出错,提示“时间管理”被禁用?
问题描述:
HMISTU655在Vijeo Designer配置的时候编译出错,提示“时间管理”被禁用?

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

提示"时间管理"被禁用,报警功能不能开启;需要在target1中属性--启动方式--时间管理--启用即可