我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMISTU655程序是否可以上载?
问题描述:
HMISTU655程序是否可以上载?

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

使用Vijeo Designer V5.1版本的软件

1. 修改下载选项: 启用包括编辑工程

2. 在Target 属性中选择数据定位,在“数据文件/格式”中选择存储器,

注意:当选择了主驱动器,即意味着将导出的项目文件保存在屏的主内存中,即不需要CF卡(第二驱动器)和U盘(可选驱动器)。

3. 在安全性的设置中,如果项目中没有创建任何安全组,那么在数据管理安全性中设置“匿名”。如果项目中创建了安全组和用户,那么选择使用安全性。