我们今天能为您提供什么帮助?

HMISUT和HMISTO屏为什么要设置时间同步,怎样设置?

问题描述:
HMISUT和HMISTO屏为什么要设置时间同步,怎样设置?

所属产品线:
HMISTU

解决方法:

由于STU和STO屏是没有内部电池来支持内部时钟的目标机器。 但是可以对目标机器设置时间同步,时间同步用于支持 Vijeo Designer 的基于时间的功能,例如报警、事件、趋势图,以及日期/时间组件。

在设置时间同步之前,请确保目标机器使用的是可支持对话表功能的驱动程序。

1,在【目标】属性中,选择【使用 PLC 对话表】,接着展开【启动选项】,然后设置【时间同步】。

1.JPG

2,在驱动程序的【设备】属性中,点击【对话表】属性旁的省略号图标以打开【对话表设置】对话框。

2.JPG

3,在【对话表设置】对话框中,启用【对话表】。

4,点击【添加】以打开【对话表功能】窗口。

5,选择【设置终端时钟】以启用此功能。 接着确保【设置 PLC 时钟】属性未被使用。

本例和Twido PLC进行时间同步,Twido PLC的系统时间是BCD码,所以此处要选择BCD

3.JPG

6.然后在页面上放置日期和时间的显示对话框来显示PLC的系统时间

4.JPG

7.触摸屏端的%MW100(字1),%MW101(字2),%MW102(字3),%MW103(字4)分别代表如下,对应Twido PLC的系统时间程序如下

6.JPG

5.JPG