我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designe中怎样弹出多个弹出窗口?

问题描述:
Vijeo Designe中怎样弹出多个弹出窗口?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

需要建立多个windows(弹出式窗口组),属于不同的windows(弹出式窗口组)下面的弹出页面才可以同时的弹出在页面上,同一个windows(弹出式窗口组)下面的所有弹出式页面只能弹出一个。Vjieo Designer中最多可以弹出3个弹出式页面。