我们今天能为您提供什么帮助?

如何将触摸屏中的数据导入到PC上?

问题描述:
VDQ怎样将触摸屏中的数据导入到PC上?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

有三种方式

1,可以将CF卡取出,插入电脑上读取里面的信息

2,在线的方式,可以使用VJD的数据管理功能使用USB电缆或者以太网线,在线将屏中的数据传送到PC机上

3,使用U盘,

a,将CF卡上数据复制到U盘上查看

在页面上制作一个按钮,按钮的操作中选择"复制数据至驱动器",目标驱动器选择可选驱动器(代表U盘),数据记录前面打勾,最后添加此功能

b,将数据直接存储到U盘上

首先,target1属性――数据定位――Runtime数据位置――选择“可选驱动器”

然后,数据记录组――变量存储器――SRAM和文件