Vijeo Designer平台的触摸屏怎样进入系统配置菜单?
问题描述:
Vijeo Designer平台的触摸屏怎样进入系统配置菜单?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
对于Vijeo Designer平台的触摸屏,进入系统配置菜单的方法有以下两种:
方法1:在目标机器属性栏中配置进入配置菜单的方式。
操作步骤为:在导航窗口,选择Target1,在属性栏中选择“进入配置菜单”下拉窗口,选择进入配置菜单的方式,如两对角:即允许在触摸屏运行时,在一秒钟之内交替点击屏幕上的两个对角来显示配置菜单,点击顺序可以为先左上角后右下角,或者先右上角后左下角。如下图:

方法2. 在画面上配置一个进入配置菜单的按钮。
操作步骤为:在画面上放置一个按钮——开关设置窗口中选择点击时操作为“系统”及“配置”——点击“添加”——点击“确定”,然后下载程序,此时在触摸屏运行中点击这个按钮即可以进入系统配置菜单。如下图:

进入系统配置菜单之后,在“系统”选项中就可以进行位置校准、日期/时间设置等;在脱线菜单中就可以进行网络、IO管理等配置了。如下图


是否有帮助?