我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Designer软件做一个文本,为什么一些字体的文本对象不能显示?
问题描述:
在Vijeo Designer软件做一个文本,为什么一些字体的文本对象不能显示?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

请改变字体或者在属性栏中把【位图显示】选择成为【是】,默认的为【否】。这是因为一些目标机器不支持Windows TrueType字体,但是【位图显示】设置为【是】的话,可以将使用该字体的文本对象做为位图来显示。但是,一些以位图显示的文本对象可能在模拟和/或 Runtime中不显示,请在下载到目标机器之前先检查该工程!