我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer软件中设置了一个BOOL类型的报警变量,为什么变量值为0时触发报警,如何设置为1时触发报警?
问题描述:
我在VJD软件中设置了一个BOOL类型的报警变量,为什么变量值为0时触发报警,如何设置为1时触发报警?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在这个变量的属性中,报警标签页>触发条件有两个选项:

1. “当高于时”:当变量值等于 1,启动报警。

2. “当低于时”:当变量值等于 0,启动报警。

让客户将此选项设置成“当高于时”,就可以了。