我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer怎样导入Unity的变量表?
问题描述:
Vijeo Designer怎样导入Unity的变量表?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以使用.STU文件或者是.XVM文件

链接过程:

1. Vijeo Designer的IO管理器添加一个施耐德的驱动(比如modbusTCPIP)

2.    如果unity工程里的变量地址为%mw%m,还需要在IO管理器的设备设置里的IEC61131语法打勾。

3.    鼠标选中target1下面的variable,然后菜单栏-“变量”――链接变量

4,选择.stu文件或者.xvm文件

5,注意 “从设备新建变量”中符合designer变量定义规则的变量才可以导入