我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer生成项目时报"编译器出错,生成被终止"是什么原因?
问题描述:
Vijeo Designer生成项目时报"编译器出错,生成被终止"是什么原因?怎样解决?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当Vijeo Designer 软件报编译器出错后有两种可能性:

1. 用户程序内有错,请在软件中选择 生成-> 选项 -> 选中"生成时显示详细内容",再编译一次,编译器会详细告诉你错误出现在用户程序的哪个地方。

2. 如果第一次使用Vijeo Designer,即使是一个最简单的程序都会出错,那么是安装时用户程序路径中包含中文字符。

Vijeo Designer 软件安装时,软件会提示两个安装路径

1>Vijeo Designer 软件安装路径:默认C:\Program files......

2>用户程序安装路径:系统会自动提取"我的文档"的路径安装,如:C:\My Documents\Vijeo-Designer\Vijeo-Manager

一般来讲,软件很好的支持中文系统,但和Windows系统的某些设置有关,极个别情况下,"My Documents"会在Vijeo Designer 编译环境下变成中文的"我的文档",这样的话,Vijeo Designer 将找不到用户程序从而出错。

解决办法:重新安装Vijeo Designer软件,当提示用户程序安装路径时,更改默认路径到自定义的英文字符路径名下就可以了。