我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer中能否实现确认窗口的功能?

问题描述:
VDQ在Vijeo Designer中能否实现确认窗口的功能?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以实现,使用弹出式窗口制作,首先弹出弹出式窗口,然后在弹出式窗口中放置"确定","取消"两个按钮,"确定"按钮中可以执行比如给变量赋值命令并且执行关闭弹出式窗口的命令,"取消"按钮中直接执行关闭弹出式窗口命令。