我们今天能为您提供什么帮助?

如果不用Vijeo Designer 自带的RecipeSelect控件,怎样实现配方名称的显示呢?

问题描述:
如果不用Vijeo Designer 自带的RecipeSelect控件,怎样实现配方名称的显示。

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

用RecipeLabel系统变量关联一个内部字符串变量,然后再在画面上建一个字符串显示关联到RecipeLabel变量上即可。