Vijeo Designer中的弹出窗口能否实现上下左右移动?
问题描述:
VDQ Vijeo Designer中的弹出窗口能否实现上下左右移动?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
可以,首先在Vijeo Designer中建立两个按钮(图1)和一个弹出式窗口
(图1)

其次,“弹出”按钮的设置如图2
(图2)

再次,“移动”按钮的设置,见图3
(图3)

移动弹出窗口的函数可以用PopupWindowName.moveOffset(int X, int Y)来实现; 画面的左上角为原点(坐标0,0)
| 参数 | 描述 | |||
| 定义在X轴上的移动距离。正值向右移动窗口,负值向左移动窗口。 | |||
| ||||
|
|
本例的脚本写为Window1.moveOffset(50,50);即为每按一下“移动”按钮弹出窗口从弹出的位置就向右下角移动。
是否有帮助?