触摸屏上的某一个页面怎样设置密码保护?
问题描述:
触摸屏上的某一个页面怎样设置密码保护。所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
1,页面的设置
首先建立一个新工程,并右键添加一个新页面默认名称是Panel 2。

然后点击工具箱――安全文件夹

将系统登陆和登出按钮控件托拽到Panel1页面上

放一个文本显示框显示“Panel1”

放一个按钮,里面的动作是跳转到Panel2

最后到Panel2页面上放一个文本显示“Panel2”

2,安全性的设置
右键点击安全性,新建安全组和用户


输入用户名和密码,注意:每个安全组里面可以建立多个用户

在安全性属性中,将目标安全性启用

现在双击Panel2,进入Panel2的属性栏,在安全等级中选择刚刚建立好的安全组

3,模拟工程
保存工程,并模拟生成工程

工程运行起来以后,首先点击Panel1上跳转到Panel2的按钮

将会有一个错误提示,你的安全等级太低,不能跳转到Panel2

点击“X”关闭这个错误信息,然后点击系统登陆按钮,输入用户名和密码


输入好用户名和密码之后点击 (1)处登陆。将在 (2)处显示用户登陆成功,最后点击 (3)处返回Panel 1

现在点击跳转到Panel 2页面就可以成功跳转了

注意:用户对Panel 2操作结束后需要点击
按键登出
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。