问题描述:
VJDL1.3软件中文本屏的变量地址怎样设置?所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT解决方法:
XBTN/R文本屏在不同的协议下面可以使用的变量类型是不一样的,这个主要在软件中配置区分
1. Modbus协议,%m,%mw都是可以使用的

2. Unitelway协议,只有%mw,而没有%m,那么在plc编程中加以注意。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
XBTN/R文本屏在不同的协议下面可以使用的变量类型是不一样的,这个主要在软件中配置区分
1. Modbus协议,%m,%mw都是可以使用的

2. Unitelway协议,只有%mw,而没有%m,那么在plc编程中加以注意。

是否有帮助?