Vijeo Designer中的趋势记录能不能有条件的激活启动?
问题描述:
Vijeo Designer中的趋势记录能不能有条件的激活启动?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
Magelis 中的趋势记录可以有条件的激活启动,具体步骤如下:
1. 点击Configuration下拉菜单, 点击Dialoge table
2. 选中use dialogue table 复选框
3. 将activating graphs plotting 添加到fuction selected 框中, 按确认后退出
4. 在application 画面定义中将趋势属性中的triggering定义为on bit, 并按modify bit 按钮定义触发功能位
5. 在PLC梯形逻辑图中定义趋势图触发条件, 并将其线圈定义为触发功能位
是否有帮助?