我们今天能为您提供什么帮助?

Citect的开发是否需要授权?

问题描述:
Citect的开发是否需要授权?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect的授权不分开发版和运行版。Citect的开发不需要授权。
但是如果没有加密狗,
-连接PLC测试通信可以运行15分钟,50000 real IO点数限制。
-10小时的单独运行(无外部静态点或者只有一个外部动态点)。
如果连接PLC需要长时间通信那么需要插授权狗,而且工程的点数要控制在购买的授权狗点数的范围内。