我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中点数的计算方式?

问题描述:
Citect中点数的计算方式?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect的点数包括静态点和动态点

静态点:也就是在变量标签中定义的点都是潜在的静态点,如果这些点被使用在了报警,趋势,报表,事件,页面上以后就开始算作点了

动态点:当系统运行时,任何通过超级精灵,DDE, OPC, ODBC, CTAPI 或 TagRead() / TagWrite() 函数使用的标签tag都有潜在可能增加你的动态点数。