我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect数值输入的两种方法?
问题描述:
Citect数值输入的两种方法?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1.用键盘输入数值,见下图的文本属性定义,Temperature为变量名,小数点也要使用#代替

image002.jpg

运行后的效果如下图,鼠标放在文本框中,并用键盘输入“234”+回车即可

image004.jpg

.弹出软键盘,见下图的文本属性定义,用到的函数为FormNumPad(Title, Input, Mode)

image006.jpg

运行后会弹出如下图一样的软键盘,如果需要小数点按钮,需要在FormNumPad的Mode值为16

image008.jpg