我们今天能为您提供什么帮助?

Citect XP风格页面里导航菜单栏如何修改和设置?

问题描述:
Citect XP风格页面里导航菜单栏如何修改和设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以对工程文件夹中的Menu.DBF文件进行修改。菜单分四级,并且可以链接动作,跳转页面或者执行命令;

V7.2版本中的Tab-Style风格模板的菜单功能可以在软件中直接编辑导航菜单。不需要打开工程文件夹的PageMenu.DBF文件编辑。在工程编辑器――系统菜单――menu configuration可以设置导航菜单,设置好的参数也是直接录入到PageMenu.DBF文件中的。