我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect可以定义几种命令和控制方式?
问题描述:
Vijeo Citect可以定义几种命令和控制方式?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

三种:

1.滑动钮控制(Slider controls):可以通过滑动钮来改变模拟量的值;

2.敲击命令(Touch commands):可以用鼠标单击一个对象来进行操作;

3.键盘命令(Keyboard commands):可以通过键盘来输入命令。