我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect各个Object属性中的Disable When和Hidden When的使用?
问题描述:
Citect各个Object属性中的Disable When和Hidden When的使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

为了使用我们的工程制作的更加完善和美观,使用disable when和hidden when对工程进行个性设置。

下面使用用户登陆的例子来讲解disable when和hidden when的使用方法,要求:

用户登陆以后,登陆按钮为灰色,登出按钮正常,而且显示登陆用户的用户名;

用户登出以后,登出按钮是灰色的,登陆用户的用户名消失,并且显示没有用户登陆字样。

在页面上放置两个按钮,

Button Text

登陆

登出

Input--touch

loginform()

logout()

Access--disable

userinfo(0)="1"

userinfo(0)<>"1"

Disable Style

Embossed

Embossed

在登陆按钮旁边放置两个文本,两个文本重叠放置

General Text

No-one is logged on…

Appearance--Display Value

userinfo(1)

Appearanc--Visibility

UserInfo(0)<>"1"

UserInfo(0)="1"

效果如下图: