我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的变量能否导出到一个表格中进行修改?
问题描述:
Citect的变量能否导出到一个表格中进行修改?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect的变量不需要导出,每个自带了一个变量表可以直接进行修改

1,在每个工程的文件夹中有一个Variable.DBF的文件,此文件使用excel表打开,打开以后可以进行修改变量名称,地址,IO设备等信息

2,修改excel表格的宏安全性:在excel表的工具菜单--宏--安全性--低

3,使用宏文件保存Variable.DBF文件:宏文件在Citect的文件安装路径下面  program file\schneider electric\vijeo citect\bin文件夹中save_dbf.xls文件就是宏文件,双击这个文件,然后点击添加宏即可