我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中局部标签和磁盘虚拟变量标签的区别?
问题描述:
局部标签和磁盘虚拟变量标签的区别?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

局部标签和磁盘虚拟变量都是citect内部点,不计算点数。但是局部标签不支持网络传递,磁盘虚拟变量标签支持网络传递。

补充:磁盘虚拟IO设备可以通过走快速通信向导建立--选择磁盘虚拟设备--选择citect通用协议,建立变量的时候地址是I1,I2,I3....(INT类型的变量),R1,R2,R3...(Real类型的变量),D1,D2,D3...(Digital类型的变量)