问题描述:
为什么用Citect 的Fastlinx(speedlink)导入Unity Pro的变量标签时,AO和DO变量不能导入到Citect中呢?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
因为Citect中的Modnet协议的变量只可以定义成以0,1,3,4开头的变量,也就意味着可以导入%M,%I,%IW,%MW的变量,关于%Q的变量是不能导入的,需要转换成%M或%MW,对于V7.0的SpeedLink同理。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
因为Citect中的Modnet协议的变量只可以定义成以0,1,3,4开头的变量,也就意味着可以导入%M,%I,%IW,%MW的变量,关于%Q的变量是不能导入的,需要转换成%M或%MW,对于V7.0的SpeedLink同理。
是否有帮助?